This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Ubuntu 22.04上、编译器发现在 CCS 12.30中不起作用

Guru**** 2880100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1237181/compiler-discovery-not-working-in-ccs-12-30-on-ubuntu-22-04

你(们)好!

我正在运行 Ubuntu 22.04的 Linux 笔记本电脑上安装 CCS 12.30、并且需要添加编译器 TI Clang v1.3.0.LTS 或我的 CC1312项目。 但是、我无法根据 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_compiler-installation-selection.html#compiler-discovery 中介绍的步骤在 CCS 中发现新安装的编译器。 

编译器发现在我的其他 Ubuntu 22.04计算机中正常运行、但我在那里运行 CCS 11.10。 对于 CCS 12.30、我已经通过 CCS->help 尝试编译器或手动运行 TI 不加载的安装程序。 在这两种情况下、我都可以在~/ti/ccs1230中看到文件夹:

LS -l ~/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler
共计16
drwxrwxr-x 3 wksung wksung 4096六月13 14:55 dMED
drwxrwxr-x 6 wksung wksung 4096六月13 14:54 ti-CGT-ARM_20.2.7.LTS
drwxrwxr-x 5 wksung wksung 4096六月13 15:03 ti-cgt-armllvm_1.3.0.LTS
drwxrwxr-x 5 wksung wksung 4096六月13 14:54 ti-cgt-armllvm_2.1.3.LTS

但是、我仍然找不到 CCS 中的 clang 编译器、如屏幕截图所示:

真的很感激、有人可以为我指明解决此问题的一些方向? 我已经使用 CCS 很多年了、这是我第一次遇到这样的问题。

非常感谢您的帮助!

此致、

怀控市