This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 较早版本的编译器

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1233317/older-version-of-compiler

您好!

我正在尝试在 Code Compeser Stuido 版本:9.3.0.00012中构建项目、该版本与创建项目时的版本相同。
出现错误:

此工程使用当前未安装的编译器版本创建- 20.2.5.LTS [ARM]。 请参阅"帮助>安装新软件"并选择"代码生成工具更新"、以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 请访问 CCS App Center 获取最新的编译器支持。 或 "="">">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compilers"将其注册到 CCS。

然后、我手动下载了编译器版本20.2.5 (www.ti.com/.../20.2.5.LTS)、将其添加到 Window > Preferences > Code Composer Studio > Build、并删除了之前的编译器。

当我尝试构建时、仍然存在该错误。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我随后手动下载编译器版本20.2.5 (www.ti.com/.../20.2.5.LTS),并将其添加到 Window > Preferences > Code Composer Studio > Build,并取出以前的编译器。

    编译器会如此显示在已发现的列表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来没有问题。 您能否分享您的项目? 还是项目文件夹中至少有三个.*project 文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了。 在有了新版本的编译器后、我创建了另一个 工作区并进行了修复。