This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最新 ti-CGT-C6000_8.3.12勘误表/已知缺陷

Guru**** 2909130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1187166/latest-ti-cgt-c6000_8-3-12-errata-known-defects

尊敬的专家:  

我的客户正在使用适用于 C6000的最新安全限定套件、该套件使用 C6000_8.3.12。 他们想了解此编译器版本的勘误表/已知缺陷的最新状态。  

在自述文件中,我看到可以使用数据库中动态生成的搜索来找到已知 缺陷--> V8.3.12中的已知缺陷 

我注意到、搜索词不包括"C6000_8.3.12"、因此添加了它。  

您能否确认一下、如果这是获取 C6000_8.3.12中所有开放式/已知缺陷的正确方法?

非常感谢、此致、

格雷戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您通知我们此问题。  我提交了条目 EXT_EP-11015 来对此进行调查。  我们欢迎您通过这个链接来了解这一点。

    bifeng huang 说:
    如果这是获取 C6000_8.3.12中所有未决/已知缺陷的正确方法?

    是的、您答对了。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George  

    感谢您的确认!

    Br、

    格雷戈尔