This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我如何查看我的工作区存储在何处

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1238922/how-can-i-see-where-my-workspace-is-stored

您好!

在计算机上设置 CCS 时、我可能选择了一个合适的位置、将工作区放在硬盘上。

已经有一段时间了。。。

现在、我想单击一个对话框或类似的对话框、它将向我显示硬盘上工作区的位置。

有什么建议吗?  我尝试了几件事,到目前为止,只设法说服自己,这是不可能的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CCS 基于 Eclipse、所以我通过 Google 搜索了解了如何在 Eclipse 中查看当前的工作区。 最简单的方法是 File -> Switch Workspace -> Other... 它显示当前工作区路径。

    我可以想到的另一种方法是打开 "Project"->"Properties"->"Resources"->"Linked Resources" 并在"Path Variables"选项卡中找到"workspace_LOC "。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Seth、我可以同时使用这两种方法。  工作区位于 my C:\users\myname\workspace_v10文件夹中、对于实际位于此处的工程及其所有源文件等、以及奇怪的是、对于所有源文件均位于其他位置的工程。

    我今天有机会创建一个新项目、但在输入项目名称时、却错过了指出文件存储位置的机会。  因此、当我意识到我的错误时、我找不到它们(但现在可以、在工作区文件夹中、就像你展示的那样)。  实际上、新建 CCS 工程对话框并不提供任何方法来选择创建工程的具体位置、因此我不确定如何成功更改其他位置。  可能只是移动了文件夹和希望最好的-这样的动作往往会中断一些链接或其他!