This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于链接器命令的输入文件

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1236021/input-files-for-linker-command

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在 SPRU513Y 中读到、需要在链接器命令文件中为链接器编写输入文件、本文档中提供的示例与此类似。

但当我查看 C2000ware 示例时、我没有看到在链接器命令文件中给出的输入文件名。

那么、这会在哪里发生? 或者链接器是自动链接编译器构建的输出文件夹中的每个目标文件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在命令行上或链接器命令文件中指定输入目标文件和选项。  尽管此示例在链接器命令文件中显示了它们、但在典型实践中很少这样做。  链接器命令文件通常包含 MEMORY 和 SECTIONS 指令、而其他内容很少。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在链接器命令文件中指定输入目标文件的操作很少

    但是、链接器是如何确定要链接哪些目标文件的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接器如何算出要链接的目标文件?

    它们在命令行中命名。

    谢谢。此致、

    -乔治