This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS v3.3控制台安装

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1238990/ccs-v3-3-console-installation

大家好!

我当前正在尝试从控制台安装 CCS v3.3。 我正在为此使用 Windows Server 2022和 PowerShell。 安装工作正常、直到出现"Expected Error (预期错误)"消息。 因为我以 Docker 容器的身份运行 Server 2022、所以没有 GUI。 因此我不能忽略这些错误。 因此、安装程序似乎卡在此时、无法继续。

当我尝试通过脚本在此时访问 CCS 时,它将不起作用,并搜索到 CCException 类未注册的错误。  

我运行安装程序的命令如下所示:start-process msiexec.exe -ArgumentList '/i'、"C:\ccs_3.3\setup\setup.msi"、"/l"、"C:\TI.log "、"/quiet "、 '/ qn'、'/ norestart '

可悲的是,我不知道有任何论点强制 msiexec 自动忽略这些错误。 是否有任何变通办法或选项可跳过安装中的这些步骤、或只是继续过了这一点?

我知道、此版本不再提供支持、但我们不得不使用它、因为我们使用的是用于 TMS320C549的仿真器。 确实需要它起作用。  


提前感谢

诺尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    如您所说、 CCSv3.3是非常旧的、不受支持。 CCSv3.3正式支持的最后一个 Windows 版本是 Windows XP。 我们不能保证它在当前较高的 Windows 环境中工作。 添加在 Docker 容器(CCSv3.3从未支持的另一个环境)中运行的事实。  如果没有 GUI、我不确定这是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很伤心地知道这一点。 您可能有一个想法或提示,以哪种方式注册 CCException 类? 我在 SDKv3.3\cc_Automation\Source 中找到了相应的 CPP 文件。 如果我知道它是如何在安装程序中注册的、也许我能够手动注册它。 正在尝试从 regeditor 中获取信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、最熟悉 CCSv3安装程序的人不再是 TI。  我们在这里可以提供的支持不多。 抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾听到。 似乎我缩小了安装程序的问题范围。 我在安装过程中打印了一份 Windows 的完全注销。 Docker 安装被卡住的点是 XDS560安装。 这也在"Installation for Win10 (Win10安装)"中进行了介绍。 因此、DevCon XDS 会出现问题、而不是 drpkiont 或 isa_bus 驱动程序。 我不认为您的 setup.msi 跳过了安装的这一部分?

    我的另一个希望,如果不是,尝试手动完成后的步骤。 我可能可以查看我的日志、我在 Win 10上的完全安装中也获得了该日志、因此可以使用 GUI 并能够确认 XDS560错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为您的 setup.msi 跳过了安装的这一部分?

    遗憾的是、不能。 在系统中、我们确实有一个系统会跳过 DSP/BIOS 安装、而在这些系统中、DSP/BIOS 会由于未知的原因而无法安装。 这种特殊的 msi 是由支持 v3安装程序的人员创建的。 如前所述、此人不再在 TI 工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。 我想我把我的问题缩小了很多,可能会有一个点,你有更多的信息,所以不要打扰,如果我再问。 我能够确定安装程序在这些错误按摩后执行的注册过程、并能够手动重新创建这些步骤。 此时我不会看到 CCException Class 不再注册的错误。 这已经是一个巨大的胜利。 现在我遇到了无法启动 CCException Server 的问题。 我能够在我的本地计算机上重新创建这个。 在本地进行修复的方法是运行设置 Code Composer Studio v3.3并选择我的目标配置。 在本例中是 C54x 仿真器。 保存配置后,错误消失了,我可以成功运行我的脚本,而不是安装完全完成,并被卡住在错误。 现在、我需要将其转换为我的 Docker 容器。 当然、我无法在那里运行设置并手动选择我的目标配置、因为我没有得到 GUI。 您是否知道或具有信息如果您保存配置会发生什么情况? 我猜它会更改某些文件、可能是注册表值吗? 再次感谢您的参与、或许我很幸运