This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安装卡住 CCS

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1239544/installation-stuck-ccs

我无法安装 Code Composer Studio。 Installiation 卡在这里。

积分日志:

首选安装模式:无人值守
尝试在无人值守模式下初始化安装程序
无人值守模式已成功初始化
[17:03:46]从 C:/ti/ccs1230/ccs/eclipse/ccs.properties 读取 AppFolder 属性时出错
[17:03:46]正在使用默认 AppFolder 属性 Texas Instruments/Code Composer Studio
[17:03:46] eclipsedir = C:/ti/ccs1230/ccs/eclipse
准备安装
准备安装
正在创建目录 C:\ti\ccs1230\ccs\ccs_base\msp430

取消安装日志后:


[17:03:44] CCS_INFO:已完成安装存储库 MSP430_BUILD_DEBUG
[17:03:44] CCS_INFO:正在寻找要安装的二进制文件...
[17:03:44] ccs_info:found C:\ti\ccs1230\ccs\eclipse\downloads\ti_msp430pack_header_files_setup_11.1.0.exe from repo type component msp430_build_debug、now installing now
[17:03:44] CCS_INFO:安装 MSP430_BUILD_DEBUG
[17:03:44] showprogress = false
[17:03:44] ccs_info:installing C:\ti\ccs1230\ccs\eclipse\downloads\ti_msp430pack_header_files_setup_11.1.0.exe
[17:03:44] ccs_info:实际可执行文件 C:\ti\ccs1230\ccs\eclipse\downloads\ti_msp430pack_header_files_setup_11.1.0.exe
正在执行 C:\ti\ccs1230\ccs\eclipse\downloads\ti_msp430pack_header_files_setup_11.1.0.exe --prefix "C:\ti\ccs1230/ccs"--eclipseprefix "C:/ti/ccs1230/ccs/eclipse --mode unused --installer-log "C:\ti\ccs1230/ccs/install_logs/2023061916595959"--ccs true
[17:08:22] CCS_info: in installationAbortedActionList
[17:08:22] CCS_WARNING:Code Composer Studio 12.3.0.00005安装已由用户取消。
[17:08:26] CCS_INFO:正在下载 software-dl.ti.com/.../CCS12.3.0.00005_tia_windows-x64_cancelled_offline_4.zip
[17:08:30] CCS_INFO:从 downloadMarker software-dl.ti.com/.../CCS12.3.0.00005_tia_windows-x64_cancelled_offline_4.zip: 200返回值
[17:08:30] CCS_INFO:正在删除 C:\ti\ccs1230/CCS? :!错误
无法删除文件 C:/ti/ccs1230/ccs/eclipse
[17:08:31]将日志文件移动到 C:\ti\ccs1230/ccs/install_logs/20230619165959/ccs_install_12.3.0.00005.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经离开了办公室,刚刚回来了。  

    请与我一起发起一个专门的 E2E 对话、以获得解决您问题的权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过 E2E 私人对话解决