This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在某些 GPIO 数据更改时使用断点来暂停 CPU

Guru**** 2873270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1240217/how-to-use-breakpoints-to-halt-cpu-when-some-gpio-data-change

您好、TI 专家

我想创建一个条件断点、当 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO25的值变为1时、但它不起作用、您能帮我吗?

如何配置被忽略的位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想创建一个条件断点,当 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO25的值变为1时,该断点无效,您能帮我吗?

    您需要以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎不工作,您是否经过测试可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎不起作用,您是否测试过工作?

    是的、这对我有效。 您在使用什么器件? 您是否可以共享您的项目(或为您重现问题的某个示例)?