This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仅某些文件变为灰色

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1241028/only-certain-files-turned-gray

如下图所示、项目中只有 main.c 文件变为灰色。 其他一切都很好。 问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请指定使用的确切 CCS 版本。  

    Unknown 说:
    如下图所示,项目中只有 main.c 文件变成灰色。

    从一开始、这个文件是否出现了这种情况? 或者这一切最近是否突然发生?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 12.3.0版本、最近突然发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、当我在项目中打开一个大文件时、点击弹出窗口"不再显示"会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki

    我发现了问题的原因

    我将选项恢复为"首选项> C/C++>编辑器>可扩展性"中的默认值、它变得正常