This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UniFlash 功能请求:&#39的闪存入口点规范;加载后运行目标&'

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1241651/uniflash-feature-request-specification-of-flash-entry-point-for-run-target-after-load

请添加在使用"程序加载后运行目标"的情况下指定闪存入口点的功能。

我的意图在 GUI 模型中显示如下:

这在(至少) 2种情况下会很有用:

1)其中.hex 文件用于编程。 在这种情况下、PC 设置为0x0、因此加载的程序不会运行。 请参阅相关问题。

2) 2)其中应用程序不位于通常的闪存入口点。 例如、当应用程序与引导加载程序并行开发、但引导加载程序不存在或不可用时。 在这种情况下、应用程序不位于硬编码的闪存入口点。 在没有引导加载程序的情况下运行应用程序将有助于引导加载程序与应用程序团队之间的协作。