This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接到 AM243x 评估模块

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1241774/connection-to-am243x-evaluation-module

您好!

我正在尝试连接到 AM243x 评估模块。

我正在使用 内部 XDS110 USB Debug Probe_0。

 连接出错:

JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。

尝试将 Clk 降低到100kHz -相同的结果。

是否有要移动的跳线或应加载的任何软件?

谢谢。

Eli