This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] example.sysconfig 无法打开

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1244773/example-sysconfig-would-not-open

主题中讨论的其他器件:AM2432SysConfig

您好!

我有一个项目 位于  C:\am2432 、我 放入了  SDK 示例中的"example.sysconfig"文件  

我尝试打开"example.sysconfig"文件、但收到- Error loading C:\\am2432\Debug\null。

我的项目中没有空目录。

请您提供有关如何继续的建议。

是否可以从头开始创建我自己的*。sysconfig 文件?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    这很可能是由 SysConfig 版本引起的。 请确保用于生成 example.syscfg 的 SysConfig 与您在项目中使用的版本相同。

    另外、您可能希望将 MCU+ SDK 安装在默认目录名称(如 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_45)下的默认位置(C:/ti)

    目前、没有简单的方法从头开始生成新的 syscfg 文件。

    此致、