This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 11.2.0编译错误

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1244305/ccs-11-2-0-build-error

您好!

这是我第一次使用 CCS (Code Composer Studio)。 我使用的是 CCS 11.2.0、在构建讲师告诉我的项目时遇到了错误。 错误消息如下所示:

xdc.tools.configuro:错误:找不到平台软件包 ti.platforms.tms320x28' TI 平台不再作为 XDCtools 的一部分提供(C:\ti\ccs1120\xdctools_3_62_01_16_core)。 请确保您使用的是3.30之前的 XDCtools 版本、或者您已在路径'C:/ti/bios_6_70_01_03/packages/ti/platforms/tms320x28/package;C:\ti\ccs1120\xdctools_3_62_01_16_core/packages'中添加了包含您的平台支持的产品。 请检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,并且该平台名称是否拼写正确。"

有趣的是、当我的讲师给我提供了另一个项目时、构建始终是成功的。

我尝试了各种解决方案、但到目前为止都没有奏效。 我想知道是否有人遇到过类似的问题并找到了解决方案。 如果您有任何见解或想法、我将不胜感激。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ousmane:

    您能否分享您正在使用的工程的名称以及从哪个软件包中获取该工程。 似乎您尝试导入的工程对 xdctools 的引用、而您的 CCS 版本本机不支持该参考。 您的项目是否引用了任何产品/工具相关性?

    此致、

    小津野市