This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 28388S CCS 12.3.0错误

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1243922/28388s-ccs-12-3-0-error

描述资源路径位置类型
#10010链接期间遇到错误;未编译"28377S_ANPC.out" 28377S_ANPC C/C++问题


描述资源路径位置类型
#16041-D 文件"../rts2800_fpu32_eabi.lib "在以前的文件在{3}28377S_ANPC C/C++问题中传递双类型时在内存中传递/返回双类型

描述资源路径位置类型
gmake:***[All]错误2 28377S_ANPC C/C++问题

描述资源路径位置类型
gmake[1]:***[28377S_ANPC.Out]错误1 28377S_ANPC C/C++问题

错误#16041-D:文件"../rts2800_fpu32_eabi.lib "在内存中传递/返回双类型,而以前的文件在{3}中传递它们
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"28377S_ANPC.out"

gmake[1]:***[28377S_ANPC.Out]错误1

gmake:***[全部]错误2

我不明白这个错误。

请帮帮。

我想知道 DSP 28388S 独立模式...

我认为闪存启动模式...  

我想如何将 DSP 28388standby alone mod...  

你能帮我吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此主题提请编译器专家注意。 请注意,由于当地假日的原因,酒店可能会在周三前回复。  

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重新编译整个项目。  一种方法是右键单击项目名称、然后选择 重建项目 。  然后将"Console"(不是"Problems")视图的内容保存到文本文件。  使用名为的图标 复制构建日志 。  当您为日志文件命名时、请确保使用文件扩展名 .txt 。  请 在下一篇文章中附加该文本文件。

    谢谢。此致、

    -乔治