This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:定制电路板中出现 XDS560v2连接错误

Guru**** 2789275 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1243231/codecomposer-xds560v2-connection-error-in-custom-board

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:DRA821U-Q1DRA821

亲爱的香榭丽舍大街,

我的客户在尝试将 XDS560v2 Blackhawk USB 连接到其定制板并在 CCS 中测试连接时遇到 JTAG 连接错误、如下所示。

奇怪的是出现如下错误代码。

他们尝试使用频率为100kHz 的更低 JTAG 时钟、如下所示、但仍然是一样的。

当它们尝试在命令窗口中使用以下命令测试 JTAG 连接时、

C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\common\uscif\dbgjtag.exe -X 仿真器、driver=bh560v2u -S givendata、repe=0

它们具有以下错误代码。

所以他们检测了 JTAG 的 VTRef 引脚的电压、VTRef 引脚也有3.3V 的输出、现在不知道可以再向他们推荐什么了。

您能否告诉我您的想法、若要调试此 JTAG 连接失败问题、应该进一步检查什么?

我客户的电路板中使用了 DRA821U-Q1器件。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    关于消息:

    控制器不使用可编程 FPGA。

    您可以忽略该消息。 这是不相关的。 所有生产 XDS560v2调试探针上始终会出现此消息。

    "测试连接"功能没有提供更多的细节我感到惊讶。

    它们具有以下错误代码。

    [/报价]

    这会更有帮助。

    pingshan zhao 说:

    听起来他们检查了所有正确的内容。

    pingshan zhao 说:
    DRA821U-Q1器件用在我客户的电路板中。

    这是 TI (或其他相关分销商)提供的定制电路板还是某些 EVM?

    谢谢

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    感谢您的答复。

    我客户的电路板中使用了 DRA821U-Q1器件。

    这是 TI (或其他相关分销商)提供的定制电路板还是某些 EVM?

    [/报价]

    这是定制板。

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是定制板。

    他们过去是否能够使用任何 JTAG 调试探针连接到此定制板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    实际上、在 组装了 DRA821 HS 器件(HSFS)的电路板上连接 JTAG 未出现问题、但同一电路板上的 DRA821 GP 器件出现了此问题。 我们现在正在尝试使用 XDS110进行连接、但如果您有任何想法、请进一步检查。

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上 组装了 DRA821 HS 器件(HSFS)的电路板上连接 JTAG 没有问题、但同一电路板上的 DRA821 GP 器件出现了此问题

    我不确定我是否理解... 在与之完全相同的电路板上、您可以将我们的 DRA821 HS 替换为 DRA821 GP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 您的理解是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当尝试使用 XDS110进行连接时、它们遇到相同的连接失败错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 因此、您有一个板、您将  DRA821 HS 替换为 DRA821 GP。 当 DRA821 HS 还在那里时、一切都正常。 交换 DRA821 GP 后、测试开始失败。 这似乎是某个硬件问题、而不是特定于工具的问题。  

    我会将此主题提请器件专家注意、他们可以进一步提供帮助。

    谢谢