This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 版本6.2的系统要求

Guru**** 2878380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1243517/system-requirements-for-version-6-2

大家好、

 

您能否分享 CCS 6.2版的系统要求(如操作系统和硬件)?

我知道它是旧版本、但我的客户已使用此版本一段时间、需要了解系统要求。 我在以下链接中找到、但我认为它仅适用于最新版本。

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_overview.html?HQS=dis-othe-null-faq_2915-agg-lp-fje-jp

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasegawa-San,

    CCS 6.2的系统要求如下:

    2.1.1.硬件

    内存 磁盘空间 处理器
    最小值 2GB 900MB 1.5GHz 单核
    推荐 6千兆位 3.5 GB 2.0GHz 双核

    2.1.2.操作系统

    2.1.2.1.窗口

    • Windows 10
    • Windows 8
    • Windows 7

    2.1.2.2. Linux

    支持的发行版包括:

    • Ubuntu 16.04
    • Ubuntu 14.04

    Code Composer Studio 也可以在其他发行版上运行、但这些是官方支持和经过测试的发行版。  

    2.1.2.3. macOS

    macOS 上的 Code Composer Studio 器件支持仅限微控制器(MSP、C2000、SimpleLink、Tiva 和 Hercules)、不包括处理器(Sitara、DSP、KeyStone)。

    支持的版本

    每个 Code Composer Studio 版本均针对一组 macOS 版本进行了验证。 此版本针对以下版本进行了验证:

    • macOS 10.12 (塞拉利昂)
    • macOS 10.11 (El Capitan)
    • macOS 10.10 (约塞米蒂国家公园)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    很好理解、非常感谢您的及时回复。

    此致、

    黑海市