This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 SysConfig 实用程序与 am243x 配合使用

Guru**** 2890930 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1245679/using-sysconfig-utility-with-am243x

主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我正在使用 SysConfig 实用程序为 am243x 编写一个项目。

我添加了 UART、但出现错误:  #include   -找不到文件

请提供有关如何继续的建议。

是否有有关如何使用 SysConfig 实用程序的教程?

谢谢。

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    是否在 CCS 项目中通过 syscfg 文件添加 UART? 需要正确设置一些路径、SysConfig 才能正常工作。 要做到这一点、最简单的方法是从空项目开始、然后将外设和应用程序代码添加到其中。 假设您已将 MCU+ SDK 安装在 C:\ti 位置(默认情况下)。

    对于 syscfg 教程、请参阅以下 URL:

    AM243x MCU+ SDK:结合使用 SDK 和 SysConfig (TI.com)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您提供的信息!

    我一直在寻找一些视频教程、因为 SysConfig 非常复杂。