This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 ARM64 Windows 的 XDS100 v2驱动程序

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1245714/xds100-v2-driver-for-arm64-windows

大家好!

我想问您是否有 适用于 ARM64 Windows 的 XDS100 v2驱动程序。 我安装了最新版本的 CCS (v12.3),并在 VM Parallels (具有 M1处理器的 MAC)上的 Windows 11中工作。 我遇到的唯一问题是与 XDS100驱动程序有关。 它会 进行枚举、但找不到有效的设备驱动程序。  

阅读以下较早的文章、我可以看到 ARM 架构有问题:

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1106193/installing-code-composer-studio-in-windows-11-on-parallels-vm

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1094114/support-for-xds110-on-arm64

您 是否可以为我提供适用于 ARM64 Windows 的 XDS100 v2驱动程序? 提前感谢。

此致

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    您可以为 我提供适用于 ARM64 Windows 的 XDS100 v2驱动程序吗? 提前感谢。

    这不是我们正式支持的环境。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    感谢您的答复。 您可以在我的问题中通过的较旧文章中看到、提供了适用于 ARM64的 XDS110驱动程序。 这就是为什么我咨询你。  

    此致。

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会为 ARM64配备 XDS100v2驱动程序、但我们目前已具备相应的解决方案。 另一个主题中提到的 XDS110驱动程序最初是由请求支持的原始人员创建的、而不是 TI。 这不是我们正式支持的环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个基于 ARM64 FTDI 驱动程序实现的驱动程序版本。 但出于某种原因、它不能与 CCS 一同工作。  如果您能 帮助我使它正常工作、那太棒了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以看一看、但无法保证任何内容。 请提供有关您拥有的资源的更多详细信息。 您可以通过 E2E 私人对话发送信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 我刚给你发了一条私人消息与驱动程序和有关这方面的信息。

    此致

    费尔南多