This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCP 服务器 SDK 示例- SysConfig 使用 PRU

Guru**** 2871140 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1246540/tcp-server-sdk-example---sysconfig-uses-pru

主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我 看的是 am243x 的 CPSW - TCP 服务器 SDK 示例、

SysConfig 实用程序显示添加了 PRU。

为什么 要添加 PRU、哪些代码对其进行编程?   

谢谢。

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    感谢您指出。 基于 CPSW 的示例不需要 PRU、您可以将其删除、我已经为该示例创建了一个 TT。 该问题将在下一个版本中修复。

    [MCUSDK-11189] TCP 服务器:CPSW 示例在 syscgf 中添加了 PRU -德州仪器(TI) JIRA (仅限 ti.com)(Internal 视图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!