This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI Composer:用于对目标器件进行编程的选项

Guru**** 2869990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1245455/gui-composer-option-to-program-target-device

我想让用户可以选择在启动工程时是否对目标进行编程。 这是可行的吗? 如果是,如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我想让用户选择是否在启动项目时对目标进行编程。 这是可行的吗? 如果是、如何?

    这是不可能的,至少不"开箱即用"。 但是、您可以实现自定义对话框、然后禁用自动连接并仅使应用程序加载符号。 然后、您可以让自定义对话框提示加载或不加载、然后手动连接到目标。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我发现它开箱即用。 我在实施定制对话方面没有问题。 但是如何从对话框/对话后将程序刷写到目标中呢?  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将需要咨询 GC 专家如何实施此功能并与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新?
    您能否就此提供支持请求单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在调查。