This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Theia -更改器件目标、或创建一个空项目

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1246889/codecomposer-theia---changing-the-device-target-or-creating-an-empty-project

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1105

CCS 团队、

您在 Theia 的什么位置设置目标器件?  我在"项目"属性中找不到它。  "Device Variant"字段不可修改。  我希望这与 Eclipse CCS 类似、在 Eclipse 中、我只需更改目标器件、一些工程属性会自动更新。

是否需要更改预定义符号?

此外、如何创建空项目?  如果我选择的器件不在 Launchpad 上使用、例如 MSPM0L1105、它会显示"No example projects"。

我知道这可能是我不习惯的简单东西。

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    user3480886 说:
    您在 Theia 的哪里设置了目标设备?  我在"项目"属性中找不到它。  "设备变体"字段不可修改。

    目前无法像使用 CCS Eclipse 那样更改导入工程中的器件变体。 但是、我们正在对此进行评估、如果有足够的需求、将来可能会改变这种情况。

    user3480886 说:
    此外,如何创建空项目?

    请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/ccs_getting-started.html#creating-a-new-ccs-theia-project

    user3480886 说:
    如果我选择的器件没有在 Launchpad 上使用、例如 MSPM0L1105、它只显示"No example projects" found。"

    看起来 MSPM0 SDK 仅提供 L1306和 G3507的示例。 不过、这确实会导致以下问题:您需要另一个器件的示例、没有示例、并且您无法从头开始创建一个全新的工程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没有适用于 MSPM0L1105的工程、因此无法创建工程。  我将联系 MSP 组、讨论如何将空项目添加到 SDK。

    谢谢。
    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实需要考虑没有 SDK 示例的这种用例。 我们已经讨论了至少可以为任何设备创建基本框架项目的选项。 也许我们需要把这个带回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    正如 Ki 提到的、我们还不支持切换到器件变体。 为非 LP 器件创建项目?  

    在下一周或两周、我们将提供 CCS Theia v1.1.0、并且有一个针对项目创建问题的变通办法。 如果 CCS Theia 无法连接到互联网(我禁用了 Wifi 且断开 LAN 电缆连接)、它将使用基本模式创建工程、因此您将能够为包括 L1105在内的 MSPM0器件创建一些基本工程。 正如 Ki 提到的、如果 SDK 未提供器件的示例、则有必要讨论是否可以组合这两种方法。  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    客户目前需要一个解决方案、因此他们可以对使用 L1105构建的电路板进行编程。  听起来只有选择恢复到 CCS Eclipse。  是这样吗?

    谢谢。
    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    如果客户需要为 L1105编译工程、那么只有 CCS Eclipse 才是可行的方法。 如果客户只需要编程、我们确实提供了 CCS Theia v1.1.0 Beta 版本、该版本增加了无项目调试支持、您可以创建 CCXML、启动调试会话、连接和加载程序。 但是、我不确定客户是只需要编程、还是需要构建和编程。  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎唯一的选择是恢复到 CCS Eclipse。  是否正确?

    一种方法是 使用 CCS Eclipse 为 L1105创建初始工程、然后将其导入 CCS Theia。