This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS12黑暗模式文本颜色

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1246753/codecomposer-ccs12-dark-mode-text-color

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

我在 CCS12中使用黑暗模式(在 Windows 11上)、但是某些文本无法读(深色背景上为黑色文本)。 我搜索了所有可以设置颜色的不同首选项选项、但无法找到下图中标记的文本的选项。

如何更改这些文本颜色?

谢谢、此致
阿尔詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjan、

    在 Windows 11和 Windows 10上使用 CCS 时似乎有一些回归。 我在 Windows 10上的默认 CCS 黑暗模式没有问题。 但我可以在 CCS 11上看到同样的问题。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11232

    乍一看、我也没有看到配置相关文本颜色的选项。 如果我找到它,我会让你知道。

    即使一切都按预期运行、CCS 黑暗模式支持充其量也只能算是一般般。 我想建议的一点是尝试我们新的 CCS Theia 环境。 它基于 Theia IDE、这又基于 VS Code。 那里的暗模式支持要好得多、虽然当前公开发布的版本仅适用于 MSPM0、但我们有其他支持其他器件系列的版本、例如 C2000。 如果您对试用 CCS Theia 有兴趣、请告诉我

    https://www.ti.com/video/6330193274112

    谢谢

    小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    感谢您的回复、我们会密切关注这个错误报告。

    蒂亚看起来很有趣,虽然我不确定这将是我们目前的正确选择。 我们使用的是 C2000 F28388D MCU、在 CPU1和 CPU2上具有 Simulink 应用程序、并在 CM 内核上具有 CCS SYS/BIOS C 应用程序。 Simulink 在构建生成的代码时也会使用 CCS。

    我想在空闲时间尝试一下 Theia 的 C2000构建。 它是否仍然支持 C2000WARE 和 SYS/BIOS、或者我们应该那时切换到 FreeRTOS?

    谢谢、此致、
    阿尔詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Theia 看起来很有趣,尽管我不确定这是我们目前的正确选择。

    是的、这是没有道理的、因为 C2000不是 Theia "正式"支持的。 这可能会在年底或明年年初发生。  

    它是否仍然支持 C2000WARE 和 SYS/BIOS

    是、它仍然是如此(尽管 SYS/BIOS 支持已被弃用、例如没有 XGCONF 支持)。

    如果有兴趣试用 CCS Theia、请与我私人进行 E2E 对话。