This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何连接到正在运行的程序

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1246563/codecomposer-how-to-attach-to-a-running-program

器件型号:CODECOMPOSER

您好!
我使用 CCS 12.3.0。
我想知道、是否可以附加到正在运行的程序并在 Code Composer Studio 中对其进行调试?
我在不使用调试器的情况下使用它、我想附上它以便进行分析。
我想请您教授。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我想知道、是否可以附加到正在运行的程序并在 Code Composer Studio 中对其进行调试?

    您能否提供有关用例的更多详细信息? 您是否希望以非插入方式连接调试器(不停止处理器)? 如果是这样、那么在目标保持运行时您是否在寻找调试可视性? 正在使用什么器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    以下是一个使用示例。
    1将程序写入电路板、并移除调试器。
    2操作电路板并检查运行情况。
    3在检查操作的过程中,发现意外的行为(错误)。
    4我想在运行程序的同时访问内部信息并设置手表和断点。

    这些器件使用 MSPM0XX 系列和 CC23XX 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    以下是一个使用示例。
    1将程序写入电路板、并移除调试器。
    2操作电路板并检查运行情况。
    3在检查操作的过程中,发现意外的行为(错误)。
    4我想在运行程序时访问内部信息并设置手表和断点。

    是的、这一切都很顺利。 在步骤4中、您需要进行手动调试启动:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#manual-launch

    主要问题是、您是否要确保在连接到目标时不会停止目标。 默认情况下、它将在连接时停止。 对于某些器件、可以采用非插入式连接(在不停止的情况下进行连接)、但对于其他器件、这更是一个挑战。 对于 M0和 CC23xx、以非插入方式连接可能比较棘手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    您现在可以通过演示方法附加它。  这一问题将得到解决。