This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 Code Composer 3.3至 PGM TMS320F206

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1246412/need-code-composer-3-3-to-pgm-tms320f206

你可以把它给我的任何机会,似乎不再是主要网站上的 avl。  发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您也希望使用 F20x 器件、您将需要非常旧的特定版本的 Code Composer (CCv4.1x)、该版本需要付费许可证。 您(或您的组织)是否拥有此版本的许可证?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目的是使用该编程器、提示它可以与 cc3.3配合使用、但下载链接已不再有效。  我们没有任何付费许可证。  发送您可以提供的任何帮助。  J

    https://microcontrollershop.com/product_info.php?products_id=2324

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打算使用此程序员,该程序员说它可以与 cc3.3配合使用,但下载链接不再有效

    我假设您是指 CCS 3.3、因为没有 CC 3.3。 请注意、您需要 CC 4.1x。 CC 线路早于 CCS 线路、并且已有25年以上的历史。

    我们没有任何付费许可证。

    无法直接购买 CC 4.1x 的许可证。 但是、您可以购买 CCS 3.3的24x 许可证。  

    https://www.ti.com/product/CCSTUDIO3/part-details/TMDSCCS2000-1

    此许可证还适用于 CC 4.1x 产品。 如果您购买了许可证并向我发送详细信息(通过 E2E 私人消息)、我可以提供对 CC 4.1x 的访问。

    谢谢