This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 SDK_AM243x 文件

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1248884/how-to-use-sdk_am243x-files

您好!

我正在尝试在我的项目中使用 SDK LwIP。

我要将相关的 SDK_AM243x *。c 和* h 文件复制到我的项目中(遵循#Includes)。

我缺少一些变量类型(在任何 SDK 文件中都找不到这些类型)

是否有其他文件来源需要我使用?

 唯一可行的方法 是使用 预编译的库吗?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    我不建议选择性地选择基于 lwip 的文件。 请将整个堆栈保留在示例中。  

    Unknown 说:
    是否有其他文件来源需要使用?

    在示例中、请保留整个 lwip 文件夹。

    [quote userid="563775" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1248884/how-to-use-sdk_am243x-files 唯一可行  的方法是使用预编译的库?

    不可以、您可以在示例中编译 lwip、但请确保具有所有文件、不要选择性地基于头文件选择文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!