This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 变量类型 TimerP_PARAMS

Guru**** 2871510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1247300/variable-type-timerp_params

您好!

我正在尝试对 TCP 服务器使用 LwIP。

 我收到错误:  

 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_43/source/networking/enet/utils/enet_apputils_BareMetal.c:105:5:错误:       未知类型名称"TimerP_PARAMS"   

 我找不到   具有 此类型  TimerP_Params 的*。h 或*。c 文件。

请提供建议。  

谢谢。

Eli

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_43/source/networking/enet/utils/enet_apputils_BareMetal.c:105:5:错误:       未知类型名称"TimerP_PARAMS"   

     我找不到   具有 此类型  TimerP_Params 的*。h 或*。c 文件。

    [/报价]

    尊敬的 Eli:

    您是在使用 SDK 中的示例时发现此问题、还是已经修改了示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有修改示例。

    我将把所有*。c 和*。h 文件复制到我的项目中并对其进行编译。

    有时我找不到 SDK 所需的变量类型、这与  TimerP_Params 中的情况相同。

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在将所有*。c 和*。h 文件复制到我的项目并进行编译。

    如果可能、我会建议使用库、但如果您没有使用库而是要复制文件、请查看生成的 make 文件并包含所有文件、 目录以及所包含库的依赖项、即包含该组件的整个源文件夹。

    您能否共享工程的文件夹结构和所具有的依赖项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我会尝试向您建议-查看 make 文件。

    我不确定是否可以共享某些部分的代码是否为机密信息。

    Eli