This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缺少类型 EnetDma_UdmaRingPrms

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1248318/missing-type-enetdma_udmaringprms

您好!

我在编译 MCU_PLUS_SDK_243x 器件的文件时收到错误消息、

mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_43/source/networking/enet/core/src/dma/udma/Enet_udma_priv.h:636:28:错误:未知的类型名称"EnetDma_UdmaRingPrms"

我    在 SDK 中找不到"EnetDma_UdmaRingPrms"。

在哪里可以找到它?

 

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    您试图通过查看头文件 include 文件来向示例复制文件、我不建议这样做、因为库涉及到解决可能存在的任何内部依赖关系、如果使用 Enet 库、 请查看 Enet 库 makefile 并将提到的所有文件路径复制到示例中。 请勿基于查看标题路径选择性地复制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、如果使用基于 enet cpsw 的示例、请复制 make 文件中提到的所有文件

    (这是一个有限的屏幕截图、请查看 makefile 文件: mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_45\source\networking\enet\makefile.cpsw.am243x.r5f

    同时 确保复制所需的头文件:

    另外、如果您在使用库文件时遇到一些难题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!