This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缺少 CycleCounterP.c

Guru**** 2348800 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1247691/cyclecounterp-c-missing

主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我使用 CCS 内的 SysConfig 实用程序、

它在 SDK 中查找一个文件:    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_43\source\kernel\DPL\CycleCounterP.c"

  SDK 中没有 CycleCounterP.c 文件。

请提供建议。  

谢谢。

Eli

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    您能否分享您看到的屏幕截图或确切消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当时没有制作 CycleCounterP.o 的规则  

    我已经将一个空的   CycleCounterP.c 添加到 SDK/source/kernel/DPL 以传递这一点

      CycleCounterP.c 是否应该  在 SDK 中?

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    从您以前创建的线程来看、当您尝试计算您自己的自定义项目时会出现这个问题。

    您还可以在以下位置归档 cycleP 计数器相关函数:  mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_45\source\kernel\nortos\DPL\R5\PmuP_armv7r_asm.s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!