This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:在 TIDA-010054和 C2000 TMDSDOCK28379D 上工作- SysConfig 问题

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1251866/tmdsdock28379d-working-on-tida-010054-with-c2000-tmdsdock28379d---sysconfig-issue

另外、我不能为项目选择板是正常的吗?

当我更改设备时...

保存并关闭项目后、我重新将其打开。 它不符合我所做的选择。

文森特·博利厄-加农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Unknown 说:
    此外、我不能为项目选择电路板是正常的吗?

    原始 syscfg 文件仅包含器件信息、不包含板信息。 因此无法选择切换电路板。

    Unknown 说:
    保存并关闭项目时、我将重新打开该项目。 它不符合我做的选择。[/报价]

    我切换到了 F28379D、然后更改了一些属性并保存了文件。 当我重新打开该文件时、会反映我更改的属性。

    您更改了哪些未保留的选项?

    谢谢