This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 Windows10兼容的调试探针、用于 uC TMS320C4x 系列

Guru**** 2349780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1251018/windows10-compatible-debug-probe-for-uc-tms320c4x-family

您好!

我搜索适用于 uC TMS320C4x 系列的与 Windows10兼容的调试探针

实际使用 带"code composer studio 的操作系统"Windows XP"上的调试探针"XDS510PP Plus"

操作系统必须升级到 Windows 10

新型调试探针 XDS110 / XDS200 / MPS430 / XDS560…… 似乎与此 UC 系列不兼容。

 

提前感谢您的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在星期一检查并回复您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C4x 受"code composer"而非"code composer studio 支持。 "code composer"会早于整个"code composer studio "行的日期。

    基于 XDS510的调试探针可能是支持该器件的"最新"调试探针。  

    Windows 10从未支持 code composer 或 XDS510PP。 但支持具有 CCS 的 XDS510USB (从 CCS 6.1.3到 CCS 8.3.1)。

    我强烈建议坚持使用 XP。 我没有太多的运气,试图让旧的 Code composer 工作与任何 Windows 版本过去的 XP。

    谢谢