This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LWIPIF_LWIP_start()的返回类型与声明不同

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1247692/return-type-of-lwipif_lwip_start-differs-from-declaration

您好!

我正在使用   mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_43

有一个函数   int32_t LWIPIF_LWIP_START (enet_Type enetType、uint32_t instId、结构 netif * netif)、

但在头文件中、它返回 int -而非 int32_t  

是故意的吗?

请提供建议。  

谢谢。

Eli

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

      很抱歉响应延迟!

    Unknown 说:
    是否有意使用?

    这不是有意为之、这是代码中的一个错误。 我们将在下一版本中纠正该问题。


    您是否因此而面临任何问题?  该函数返回"0"或"-1"、因此不会预期任何运行时错误。

    谢谢。此致、

    普拉德普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pradeep、您好!

    它会导致编译错误。

    谢谢。

    Eli