This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651R3SIPA:SYSCFG GUI 未显示"核心内核"如示例所示

Guru**** 2761715 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1252504/lp-cc2651r3sipa-syscfg-gui-does-not-show-core-kernel-as-shown-in-examples

器件型号:LP-CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我打开了 Simplelink 7.10.0.98附带的 Launchpad 电路板的空项目示例。 当我打开 SYSCFG 并在"Software"选项卡的"TI RTOS"下查看时、我看到的都是"POSIX Settings"、而不是"Core Kernel "、这在许多 TI-RTOS 用户指南示例中都有介绍。 我期望在"TI RTOS "下看到"内核"条目、从中可以添加任务挂钩。 虽然我熟悉 TI-RTOS 和 RTOS 的概念、但总的来说我不熟悉 TI-RTOS。 我尝试完成的任务是添加一个任务来运行和读取 I2C 外设。 我正在使用的环境/工具包括:

CCS 12.3.0.5

Simplelink 7.10.0.98

TI-RTOS7

SysConfig 1.15.0

Mac OSX 11.7.4

如果需要更多信息、请提供建议、并提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是用于空项目的 SysConfig 的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

    为您推荐使用 examples/RTOS/LP_CC2651RIPA/驱动器中的 I2C 温度传感器示例。

    此项目执行以下操作:  

    1. 打开并初始化 I2C 驱动程序对象。

    2. 确定哪个 TMP 传感器可用。 传感器在sensors源代码顶部的数据结构中进行描述。

    3. 在阻塞模式下使用 I2C 驱动器从 TMP 传感器获取数据。

    4. 提取温度(以摄氏度为单位)并通过 UART 打印该值。

    5. 任务休眠1秒。

    您可以将其与我们的输入和输出  BP-BASSENSORSMKII BoosterPack  或根据您的要求进行调整。  

    要从 TIRTOS 开始、我建议阅读我们的 用户手册

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、感谢您的快速响应。 在我尝试连接到 I2C 器件时、我的主要问题是 SysConfig 中的"TI RTOS"类别下没有"内核"条目、我在下面的一个示例中显示了该条目。 我的确打开了 i2ctmp 示例、并且在"TI RTOS"类别下也没有看到"Core Kernel "条目-唯一的条目是"POSIX Settings"。 我已通读 TI-RTOS 内核 v7.x 手册的大部分内容、在这里我发现设置和示例之间存在不一致的地方。 文档编号是 SPRUIX7、第2.2节演示了我期望的行为。 我附上了一张屏幕截图供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey:

    能否在 POSIX 设置中按"其他依赖项"栏。 最近图像中显示的功能将显示在此处。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、选择"其他依赖项"确实显示了添加任务、空闲等的选项。 但是、当选择"Add Task Hook"(更确切地说是"Task Hooks"部分中的"Add"按钮)时、Code Composer 会抛出异常、如屏幕截图所示。 这种行为发生在屏幕截图中 Project Explorer 所示的三个示例中的任何一个、而"TI RTOS "部分中的任何示例都不显示"内核"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在选择框中选择"Go Back"只会返回到 SysConfig、并且不会提示添加任务或在 SysConfig 中进行的更改。 在"任务挂钩"部分中选择"添加"之前、它会返回到与之相同的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

    您能解释一下您想在这里做什么吗? 如果你只是想创建一个新任务、有一个非常好的 SLA  

    POSIX Project Zero (TI.com)

    说明如何创建线程。 在我们的 SLA 中、我们还提供了一些与您的设置相匹配的解释。

    此致、  

    亚历克斯