This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:静态分析工具介绍

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0-SDK, SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1249950/codecomposer-introduction-of-static-analysis-tools

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK、MSPM0-SDK

我有一个 Code Composer Studio 12.3.0。
编译器使用"TI Clang v2.1.3.LTS "、如何建议执行静态分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能否指定您在使用哪款 SDK? 是 MCU+SDK 还是处理器 SDK?

    所使用的 SDK 版本是什么?

    Unknown 说:
    建议如何执行静态分析?

    您能否详细说明您要执行什么静态分析?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉延迟回复。

    要使用的 SDK 为"MSPM0-SDK"和"SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK"。
    将应用最新版本。  这是不定的。

    我希望能够根据 MISRA C 2012和 CERT C 等各种规则执行静态分析。
    我们还希望根据该规则对严重性级别进行划分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我希望能够根据各种规则执行静态分析,例如 MISRA C 2012和 CERT C。
    我们还希望严重性级别将根据该规则进行划分。

    CCS 提供了一些静态分析方法、例如您可以看到栈使用视图和内存分配视图。

    有关更多详细信息 、请参阅堆栈使用情况、 内存视图

    此致、

    图沙尔