This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在新 CCS 工程中生成.syscfg 文件?

Guru**** 2982750 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1252598/how-can-i-make-syscfg-file-in-the-new-ccs-project

主题中讨论的其他器件:SysConfig、 MSPM0G3507

大家好、绅士

我叫 Tanaka。

我在"CSS"选项卡中新建 CCS 项目:"Project"->"New CCS Project"。 设置目标(MSPM0)、MSPMG1507 ->设置项目名称->完成。 我可以在"Project Explorer"窗口中找到新的项目文件夹。

但我在这个新项目文件夹中找不到新的.syscfg 文件。 我预计其中会有一些空白的.syscfg 文件、并开始由在工程属性中定义的 SysConfig 应用程序对其进行编辑。

请告诉我如何创建新的.syscfg 文件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanaka-San,

    Unknown 说:
    请教我如何创建新的.syscfg 文件?

    右键点击工程并在上下文菜单中选择"New -> Other "。

    然后、在新文件向导中、展开"General"并选择"File"。 然后选择项目并为文件命名。 如果您为其提供*。syscfg 文件扩展名、它将在工程中创建一个空白的*。syscfg 文件、该工程将转换为 SysConfig 工程。 然后、如果您尝试在编辑器中打开空白的*。syscfg 文件、CCS 将打开 SysConfig 编辑器工具。

    谢谢!

    小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki-San、绅士

    感谢您的支持。 我可以制作新的 syscfg 文件、在新工程中添加程序、然后进行构建。

    如下面的 showe 所示、我发现未找到 ti/devices/msp/msp.h 错误。

    我使用 MSPM0SDK_1_00_05和 SysConfig 1.17.0、CCS 为12.4.0。 我可以在 ti\mspm0_sdk_1_00_01_03\source\ti\devices\msp 文件夹中找到该文件。

    我添加了包含路径、但仍然显示错误。

    是否需要对 CCS 进行任何其他设置?

    请告诉我。

    此致

     e2e.ti.com/.../error02.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanaka-San,

    在下面的 showe 中,我发现未找到 ti/devices/msp/msp.h 的错误。

    需要添加以下包含搜索路径:

    \源

    例如:

    C:\ti\mspm0_sdk_1_10_00_05\source

    谢谢!

    小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki-San

    再次感谢您的回答。 我添加了文件路径。 再次发生未找到"core_cm0plus.h"文件的情况、因此我添加了另一个文件路径 c:\ti\mspm0_sdk_1_10_00_05\source\thiri_party\CMSIS\Core|include。 之后、这个错误得到了解决、但它显示出了之后的错误显示了 elow。

    e2e.ti.com/.../error04.pptx

    似乎在 CCS 中需要进行 DL 库符号设置。  

    如何解决该问题? 请提供建议。

    (原始源程序 thai 在 MSPM0G3507评估板上配置、通常在 EVA 板上构建并运行。)

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanaka-San,  

    最好是由器件/SDK 专家来调查该问题。 请启动一个新主题、因为这与原始主题无关。

    谢谢!

    小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高淇山

    感谢您的建议。

    好的、我要尝试一下。

    至于这个问题,我 第一次尝试开发新的项目。

    生成新项目、 生成新的.syscfg 文件。 在保存.syscfg 文件后、我发现如下所示的错误。 我无法保存.syscfg 文件、sysconfg 让我从第一次开始重新设置 CPU 配置。

    e2e.ti.com/.../error05.pptx

    请建议我如何解决此问题。 或者我应该咨询 SDK 专家吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我发现遗漏了一些文件路径、并添加了{SDK 安装目录}/source/ti/driverlib/lib/tclang/m0p/mspm0g1x0x_g3x0x/driverlib.a.

    所以删除了 error04中显示的错误。

    但我发现下面显示了一些错误。

    e2e.ti.com/.../error06.pptx

    Warnung #10247-D 是什么意思? 如何解决该问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanaka-San,

    我看到您为此创建了一个新主题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1254154/what-warning-10247-d-means

    谢谢你。 我已经通知编译器专家该线程。 继续有关该主题的任何相关讨论、我们可以关闭这个主题。

    谢谢!

    小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    淇山

    感谢您的支持。

    我在`ll 主题中继续这个讨论。

    此致