This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Code Composer Studio 12中增加 DSP/BIOS 5支持

Guru**** 2867060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1255050/adding-dsp-bios-5-support-in-code-composer-studio-12

您好!

我正在尝试更新一些使用 DSP/BIOS 5与 CCSv4建立的旧工程。 我有几个项目已在工作、*不*使用 DSP/BIOS 5的项目已在工作。 我正在通过 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_faqs.html 读取 、这表明 CCS 12支持 DSP/BIOS 5。

当我右键单击一个项目并选择属性时、在"Resource->Linked Resources"选项下、我会看到一个空条目 BIOS_CG_ROOT。 我不允许编辑或删除此条目。 我已经安装了项目所使用的特定版本的 DSP/BIOS 5、以及较新版本。 如何让 CCS 知道它们?

在"常规"项目属性中、我看到底部的一个条目在下拉列表中显示了 DSP/BIOS 5.41.10.36、但它不允许我选择任何其他内容。 我已安装该版本以及5.42.02.10。

我的目标处理器是 C6747。

此致、

贾斯汀·哈德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自从我使用这些组合以来已经有一段时间了。 在我的设置中、我看到的是5.42.02.10、但之前没有。 我使用这个来与 C641x 和更新的 CCS 配合使用。我觉得早期的次要版本不适合我的设置、但不会依赖于我的存储器。

    至于 BIOS_CG_ROOT 的空白条目、点击 Install 按钮并指向 BIOS 安装目录会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    CCS 12支持 DSP/BIOS 5。

    "支持"非常少。 如常见问题解答中所述、DSP/BIOS 支持已被大幅弃用。 尽管这种环境不再是正式测试的环境、但也可以让设备正常工作。   

    [quote userid="572044" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1255050/adding-dsp-bios-5-support-in-code-composer-studio-12如何让 CCS 知道它们?

    检查已发现的产品列表以查看您所需的 DSP/BIOS 版本是否出现:

    如果没有、请尝试按"Refresh"按钮。 请注意、如果您安装在某些自定义位置、则可能还需要在"产品发现路径"中添加其路径。

    另请注意、当尝试发现多个 DSP/BIOS 版本时、存在一个已知问题("相关性冲突"问题)。 我相信、如果您尝试发现比已发现版本更旧的 DSP/BIOS、会出现这种情况。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 Window->Preferences 选项、我能够让 CCS 最终发现已安装的产品。 我之前是单独安装的、CCS 发布的时候没有说明可以找到。 当我显示相同的图片时、我看到以下内容:

    为了消除我的代码中的任何问题、我基于 TSK 模板创建了一个空白 DSP/BIOS 项目。 当我尝试构建它时、我看到了错误:

    ****构建项目 EraseMePlease ****的配置调试

    "C:\\ti\\ccs1240\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12所有-O

    生成文件:"../tsk.tcf"
    调用:TConf
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/xdctools/tconf "-b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_02_10/packages;"../tsk.tcf"
    subdir_rules.mk:19:目标"build-1678155679-InProc"的食谱失败
    C:\ti\BIOS_5_42_02_10\xdctools\C:/ti/bios_5_42_02_10/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败
    gmake[1]:***[BUILD-1678155679-InProc]错误1
    subdir_rules.mk:16:目标"build-1678155679"的食谱失败
    gmake:***[BUILD-1678155679]错误2
    gmake:由于错误、未重制目标"all"。

    ****构建完成****

    如果我右键单击 TCF 文件并选择"打开方式->DSP/BIOS 配置工具"、我得到一个弹出错误。

    配置工具:(弹出窗口)

    CoCreateInstanceFixed:hiervw.dll

    过一段时间后、我看到另一个弹出窗口、内容为:

    脚本窗格(弹出窗口)

    无法创建 BIOS 配置服务器。

    当我构建一个旧工程时、我会遇到相同的问题。 当我搜索该错误时,出现了与 Java JRE 相关的内容。 我的 TI 文件夹中似乎有多个这样的项目。 这就是 DSP/BIOS TSK 项目针对其环境变量所显示的内容。

    我已经在这一点停留了一段时间。 如果我在设置中缺少一些简单的东西、那就更好了。 我曾经尝试至少在 CCS 方面更新到这里的最新工具、而不是使用最初处理项目时旧的 v4版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C:\ti\BIOS_5_42_02_10\xdctools\C:/ti/bios_5_42_02_10/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败

    请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/633872/ccs-tms320c5545-can-t-create-session-manager-create-of-jvm-failed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此链接中的建议:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/422003/c5x-dspbios-tconf-can-t-create-session-manager-create-of-jvm-failed

    这会让我更进一步。 现在似乎编译更多文件需要一些时间、这是一个很好的迹象。 然而,我现在收到一个新的错误,说它找不到头文件-一个应该从 TCF 文件自动生成的错误。 我可以看到、在旧的存档项目中应该有一个标头。 例如、我的测试项目有一个文件 blinky.tcf、然后它表示没有 blinkycfg.h。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这让我走得更远。 现在似乎编译更多文件需要一些时间、这是一个很好的迹象。 然而,我现在收到一个新的错误,说它找不到头文件-一个应该从 TCF 文件自动生成的错误。 我可以看到、在旧的存档项目中应该有一个标头。 例如、我的测试项目有一个文件 blinky.tcf、表明没有 blinkycfg.h

    似乎出现了 TCONF 构建错误。 DSP/BIOS 由器件团队提供支持。 我建议为器件专家创建一个有关此问题的新论坛主题。