This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何为每个工作区指定产品发现路径

Guru**** 2868880 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1254097/how-to-specify-products-discovery-path-for-each-workspace

主题中讨论的其他器件:CCStudioSysConfig

我的客户使用 CCS 命令行来维护其开发环境、他们拥有一台安装了 CCS 的服务器 PC、不同的开发人员将在此 PC 上创建不同的工作区。

他们在尝试指定产品发现路径时遇到了问题。 在他们的设置中、每个工作区将包含一个 SDK 副本、应用代码将基于此 SDK、因此他们需要为每个工作区指定 SDK 路径。 不过他们发现 CCS 中的产品发现路径是全局设置、当工作区_A 指定 SDK 路径时、该路径也应用于工作区_B。 这样可以阻止他们为每个工作区分隔 SDK。

是否可以通过某种方式为 CCS 中的每个工作区指定产品发现路径?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,沭阳

    Xiong Dang 说:
    是否可以在 CCS 中为每个工作区指定产品发现路径?

    如您所知、产品发现工作在 CCS 安装级别、而不是工作区级别。 因此、用户需要从发现列表中删除旧路径/产品并添加自己的路径/产品。 可以从 CCS IDE 中执行此操作。但是、命令行界面的局限性更大。 有一个用于添加发现路径的 CLI 命令、但我认为您不能删除现有路径/产品。 我需要确认这一点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与工程部讨论过、实际上可以将 CCS 存储产品发现信息存储在用户的主目录和工作区中。 如果用户无法写入 CCS 安装目录(即以 admin 身份安装的 CCS、而且用户无权写入 CCS 安装目录)、则会发生这种情况。 在这种情况下、CCS 会将产品发现信息等元数据信息写入用户的主目录和工作区。 因此、如果每个开发人员使用不同的用户帐户登录、并且 CCS 目录对他们是不可写的、CCS 将使用开发人员主目录和工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 CI/CD EVN 是 Jenkins、因此没有像 Linux 帐户管理这样的用户主页。

    SDK 是我们的存储库代码的一个端口、因此每个 PR (拉取请求)都有自己的流水线来运行构建过程。

    SDK 代码是由我们的应用程序处理的、因此安装路径不是进行 CI/CD 开发的好解决方案。

    我希望 TI CCS 能够 支持命令行、可根据用户 需要使用产品 。 此外、它还应支持 添加和删除 为其提供所需的路径、因为

    并非每个开发人员都处理 CI/CD ENV。 我们不能直接触摸 IDE。

    考虑到长期的产品发布和维护 版本、我认为我的 CCStudio 需求是发布产品的最佳解决方案。

    供参考。

    ----------------

    顺便说一下、我已经从 SDK 产品路径中删除了对 SysConfig 的产品主要工程依赖。

    这将为 Jenkins 构建过程花费大量精力和复杂的步骤。 因此、如果您的工程师可以按照我的建议发布新的需求、那么我希望我们可以在 CCS 更新后对此进行改进。

    BRS、

    卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 TI CCS 能够 支持命令行、可根据用户 需要使用产品 。 此外、它还应支持 添加和删除 为其提供所需的路径、因为

    并非每个开发人员都处理 CI/CD ENV。 我们不能直接触摸 IDE。

    考虑到长期的产品发布和维护 版本、我认为我的 CCStudio 需求是发布产品的最佳解决方案。

    [/报价]

    了解请求。 感谢您的反馈。

    请注意、当前基于 Eclipse 的 CCS 正在弃用、以支持新的 CCS Theia 环境。 因此对于像该请求这样的任何新功能、我们将仅在 CCS Theia 中实施它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    请问 CCS Theia 何时准备好使用蓝牙 MCU CC13xx/CC26XX 芯片?

    您是否有任何发展计划/计划?

    什么时候可以获得有关 IT 使用的更多信息(如编译器和命令行支持文档)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否问问 CCS Theia 何时准备好支持蓝牙 MCU CC13xx/CC26XX 芯片?

    虽然 MSPM0是唯一获得正式支持的器件系列、但我们确实提供了支持其他器件系列的特殊版本、例如 CC13xx/CC26xx。 从功能的角度来看、这些其他器件还不能得到完全支持、但如果用户希望评估这些非 MSPM0器件的 CCS Theia、我们可以提供该特殊构建的副本。  

    如果您有兴趣、请与我私人进行 E2E 对话。

    您是否有开发计划/计划?

    我预计 CC13xx/CC26xx 将在明年年初获得正式支持。 但是(如上所述)现在提供了评估版本。

    何时可以获得有关 IT 使用的更多信息(编译器和命令行支持文档)?  [/报价]

    CCS Theia 用户指南位于: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AKPnU4UCLfORkDO.nDe2og__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我预计明年年初正式支持 CC13xx/CC26xx。 但是(如上所述)现在提供了评估版本

    我刚刚获得了最新信息:

    定于10月发布的下一版 CCS Theia (1.2)将部分支持 CC13xx/CC26xx。 这意味着 CC13xx/CC26xx 将在标准 CCS Theia 1.2版本中提供、但并非所有适用于它的功能都可用。