Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263
您好!
我将 CCS 12.3与 TMDSCNCD263配合使用。
我想使用"保存存储器"从处理器上载存储器内容、并转储到文本文件。
- "文件类型"为 TI 数据。
- 格式为32位十六进制- TI 样式
- 原点是 0x7002E000、长度为0x001D0FF0 (1,904,624字节或 952312 字)。
在不到10秒的时间内达到50%、然后在接下来的7分钟内爬升至100%。
在调查为何需要这么长的时间时、我使用了一个小测试文件。 在本例中、我希望 上传4个字并显示为2 x 32位记录:

但实际结果是双倍的预期上传,这在某种程度上解释了延长的上传时间。

"存储器字数"指定的长度似乎并不意味着要上载的16位单位数、而是指在"格式"字段中指定的记录数。 关于这一特性的帮助并不详细说明这一点。
- 建议能够以最小可寻址单位指定上传长度、一个单位是8位( 对于 C2000为16位)?
- 否则,"字"一词是否可以删除,改为"记录"或"格式单位"或类似的词?
谢谢你。