This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 VoIP 项目 MCU

Guru**** 2862760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1259041/voip-project-mcu-needed

您好、TI!

我需要 MCU 详细信息我的项目需要哪些 MCU 支持、下面给出了我的项目说明。

1. VoIP (因特网协议语音传输)项目

2. 集成 FXO 和 FXS 端口

3.ATA (模拟电话适配器)支持

4.双100Mbps LAN 和 WAN 端口

5.T.38传真、确保可靠的 IP 传真

这些需要我来满足的 要求、为您提供了可支持 VoIP 的 TI MCU 建议。

谢谢。此致、

R·维韦克

Dncl 技术

班加罗尔-560068

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    TI Sitara MCU (AM26x、AM24x、AM27x、TM570Lx 和 RM4x/RM57x)不支持您列表中的功能。  

    TI 拥有使用 TNETV106x 的消费类 VoIP 解决方案、TNETV106x 是基于 TM320C55x 的 DSP。 我在 TI.com 上找不到该 DSP、我认为它不再支持新设计。