This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器发现路径不会传播到子文件夹

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1258766/compiler-discovery-path-doesn-t-propagate-into-subfolders

主题中讨论的其他器件:CCStudioSysConfig

您好!

UI 小问题。

(a)我一直在使用 CCStudio 12.1并想升级到 CCS 12.3、但仍使用 CCS 12.1 (v2.1.2.LTS)随附的编译器。

使用现有工具发现路径'C:/ti/ccs1230作为模板、编译器发现不适用于等效路径 'C:/ti/ccs1210:

最终、我发现显式添加编译器路径将添加旧编译器:

如果我必须显式指定路径、发现就没有太多意义。

(b)从 CCS12.1手动安装捆绑式 SysConfig 1.14.0后、所示路径为独立版本的路径:

(C)无法删除安装错误的独立 SysConfig 1.14.0。 "卸载"按钮变灰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译器/产品发现对于根据路径在子目录中搜索的深度似乎有不同的规则。 这对我来说是一个很大的问题。 我需要跟进工程部门关于确切规则的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾与工程部进行过检查、根据路径有不同的规则。 两个"特殊"路径为 C:\ti、即编译器目录在 CCS 安装中的位置。 C:\ti 在发现列表中可见、CCS 将在以下文件夹中搜索 C:\ti、最多2级。 CCS 也始终独立查看 \ccs\tools\compiler 文件夹。 对于所有其它路径、它只查找该特定路径中的编译器(和其它可发现产品)、而不查找子文件夹。  

    希望这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。 至少我现在知道规则了。

    (b)和(c)请怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (b)从 CCS12.1手动安装捆绑式 SysConfig 1.14.0后,显示的路径是独立版本的路径:

    您只能发现一个版本的实例。 由于已经发现1.14.0的独立版本、因此 CCS 12.1.0中的版本将被忽略。

    Unknown 说:
    (c)无法删除安装错误的独立 SysConfig 1.14.0。 "卸载"按钮显示为灰色。

    "卸载"按钮仅应用于某些支持此类功能的旧产品。 任何相对较新的产品都使用新格式、卸载选项不适用于该产品。

    如果您要将其从发现产品列表中删除、则需要移动您不希望发现的产品。