This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法独立运行 EnergyTrace

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1259459/unable-to-run-energytrace-standalone

主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACELP-CC2652R7

您好  

我尝试在独立模式下运行 EnergyTrace。 遗憾的是、 EnergyTrace 仅在调试器运行时运行。 如果我在不启动调试器的情况下启动 EnergyTrace、则会显示此窗口。 而不执行任何操作。

我已尝试此线程中的步骤- CCS/CCStudio:EnergyTrace 独立模式不会在我的 CCS 版本:10.0.00010 - Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio︎ ć- TI E2E 支持论坛中启动 EnergyTrace 窗口 。

如何在独立模式下使用 EnergyTrace? 我使用的 CCS 版本:12.3.0.00005  

谢谢