This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 TMS320F2812 MCU 的 Code Composer Studio 3.3

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1259954/code-composer-studio-3-3-for-tms320f2812-mcu

主题中讨论的其他器件:TMS320F2812

我正在处理一个使用 CCS 3.3为 TMS320F2812处理器开发的项目。 我已经尝试将其迁移出去、但没有用、我正在寻找 CCS 3.3版本来构建它。 是否有人允许我下载该工具的访问权限?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、不再支持 CCS 3.3。 因此、我们建议您使用较高版本的 CCS。

    如果您坚持使用 CCS 3.3、 这是标准版本的下载链接

    请注意、此版本非常旧。 我建议使用本机 Windows XP-32 PC 以获得最佳体验。

    同样、该版本完全不受支持。 如果您遇到问题、我们只能提供非常有限的帮助。

    谢谢