This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 CCS Studio 中配置 mmWave IC 升压和 AWR1843AOP 以进行调试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1259188/codecomposer-configuring-mmwave-ic-boost-and-awr1843aop-for-debugging-in-ccs-studio

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP

您好、TI 社区:

我已经全面查看了 CCS 的 Resource Explorer 部分中的资源、包括有关如何上传和调试开箱即用演示代码的工业工具箱文档。 此外、我还熟悉了60GHz 毫米波传感器 EVM 的文档。 但是、我仍在寻求对调试过程进行进一步的说明。

有人能指导我完成使用 CCS Studio 启动并运行调试程序的步骤吗? 在使用连接的 AWR1843AOP 和毫米波 IC 升压时、是否需要遵循特定过程或设置、以确保成功进行调试会话?

此外、如果您有关于毫米波 IC 升压的任何其他文档或资源、请提供有关其使用的进一步见解、我将不胜感激。

您的专业知识在引导此调试过程中将非常有帮助。

提前感谢您的帮助。

米拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miladh:

    当您浏览雷达工具箱时、您看到过这篇文档吗? 您还在寻找其他内容吗? 您是否还能提供有关您正在处理的应用程序的更多详细信息?

    https://dev.ti.com/tirex/content/radar_toolbox_1_20_00_11/docs/software_guides/using_ccs_debug.html

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clinton!

    对于先前的任何困惑、我深表歉意。 感谢您共享雷达工具箱中的文档"将 CCS 用于调试服务器"的链接。 感谢您的帮助、为我指明了正确的方向。 在查阅文件后,我可以确认这正是我所寻找的。 我在初始搜索时错过了此文档。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    米拉德