This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XCONF 未在 RTOS 配置中显示图形

Guru**** 2864010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1260423/xconf-not-displaying-graphics-in-rtos-config

您好!

我希望有人能把我从幼儿园里放出来。 我已经在我的项目中导入了一个 TI-RTOS 示例、当我使用 XGCONF 打开 RTOS cfg 文件时、它不会显示图形。 我使用的 CCS 版本:12.4.0.00007。 我以前打开了该版本中的项目、并显示了图形。 我从工作项目中导入了设置、但运气不好。

谢谢。

理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我使用 XGCONF 打开 RTOS cfg 文件时,它不显示图形

    你收到任何错误吗? 您能提供屏幕截图吗?

    缘诚 崔 说:
    我以前有项目在此版本中打开并显示图形

    这些是哪些版本的 CCS? 是否使用了相同版本的 SYS/BIOS 和 XDCTools?

    请注意、XGCONF 已在一段时间之前的支持中被弃用。 建议使用 XDCscript 编辑器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 CCS 版本:12.4.0.00007、XDCtools 3.32.0.06和 TI-RTOS 2.16.0.08。

    我有其他项目使用与打开和显示图形相同的工具版本。 我已经尝试从工作项目中导出 Eclipse 设置并将其导入到项目中、但没有成功。 我已从一个工作项目中获取 RTOS 配置脚本并将其添加到该项目中、但没有成功。 该项目最初是从 Resource Explorer 导入的 TCP/IP Echo 示例。 项目顺利完成,我可以手工修改脚本,但为了我的理智,我想/需要解决这个问题。

    谢谢。

    理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以重现问题。 我认为此问题与以下方面有关:

    sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-10876

    如该线程中所述、在尝试 CCS 10.4时不会发生问题

    遗憾的是,上述问题何时解决,我们没有时间表。 XGCONF (以及一般的 TI-RTOS)已被弃用以支持、因此此类修复程序的优先级较低。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我现在的问题是、TI 是否打算在未来放弃 TI-RTOS?

    谢谢。

    理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否打算在将来中断 TI-RTOS?

    我无法为 TI 内部的所有群体说话。 但是、我可以说、针对 TI-RTOS 6的有效开发(您正在使用的) 已不再进行。