This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Theia:如何设置断点?

Guru**** 2856680 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1262059/codecomposer-theia-how-to-set-breakpoints

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

刚刚使用我的新 MSPM0G3507对 Theia 进行设置。

将闪烁程序加载到 LP 中。

设置它运行。 红色和蓝色的斑点,成功!

在 GPIO 切换命令上设置断点。 程序不会停止。

停止程序并在切换命令上设置一个断点。 开始运行。 仍然没有停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为所有 MSPM0 SDK 示例都启用了优化、以实现2 (功能级别)。 您是否可以尝试关闭优化、重新编译项目并再次尝试调试?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能解释了为什么当我尝试"单步执行"时、它进入了 GPIO.C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您答对了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当源文件退出 while 时、它确实跳到源文件的开头很烦人、但我确信会修复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当源文件退出 while 时,它确实很烦恼地跳到源文件的开头,但我确定将得到修复...

    我看了看、是的、我也看到了这一点。 我从来没有注意到这一点。 感谢您的关注。