This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 引导 TCP 服务器示例

Guru**** 2870360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1261290/boot-tcp-server-example

您好!

我已经 使用 gcc 编译了"TCP 服务器示例"的所有 MCU_PLUS_SDK_243x 库和代码。

我已经更改了 makefile 和 linker.cmd、并得到了*。out 文件。

我将使用目标配置 XML 启动调试器、并加载*。out 文件和符号、然后连接到处理。

而不是要去 旁路_自动_init  就像在 clang 示例中、它会崩溃、从而   Hwip_data_abort_handler_c ():

在哪里应该将 PC 设置为指向-以便像在原始 clang 工程中一样运行。  

请提供建议。

谢谢。

Eli   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将我的 PC 设置为_cint100并单步执行、直到 MpuP_init ()崩溃。

    这是正确的方式吗?

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我成功地在调试器上运行了应用程序-这是 STACK_END 问题。

    谢谢。

    Eli