This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 次级引导加载程序

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1260933/secondary-boot-loader

您好!

我将编译 MCU_PLUS_SDK_243x TCP 服务器示例。

我正在使用 AM243x EVB 加载并运行该程序。

我看到链接器将 main ()放在 DDR 存储器区域。

在加载程序之前,初始化 DDR 存储器的代码在哪里?

它在引导中吗?

我看到引导 makefile 是自动生成的。

如何设置引导参数?    -  是来自 CCS 属性吗?

 谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    DDR 初始化在 SBL_NULL 或 SBL_OSPI 中完成。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    好消息!  

    我在 UART 打印输出上看到-"正在启动 NULL 引导加载程序..."  -所以我想它初始化 DDR。

    有没有办法? 仅使用调试器 -我可以写一个值到一些随机的 DDR 地址,并读取它,以确保它正常工作?

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    可以。 使用"View"->"Memory Browser"在 CCS 中、您可以读取/写入存储器中的任何地址。 DDR 从0x80000000开始。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!