This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 syscfg 创建工程

Guru**** 2862790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1259021/how-to-create-a-project-using-syscfg

主题中讨论的其他器件:SysConfig

我正在尝试了解如何使用 SysConfig 为我的应用生成外设配置。 我正在查看的文档表明、我应该从 SDK 导入一个示例、并使用包含的.syscfg 文件来启动 GUI。 但是、似乎很多工程在其 syscfg 文件中没有配置任何内容。 例如、我希望 led ex1_blinky 会配置一个 GPIO、但其实不会、我希望 sci_ex3_echoback 演示如何使用 sysconfig 来设置 UART、但它的.syscfg 也是空的。 我当时也使用 syscfg 文件来了解这些应用程序的时钟树、但现在似乎是个错误、因为文件是空的。

  • 使用 SysConfig 设置外设的正确方法是什么?
  • 为什么示例中包含 syscfg 文件但不使用它?
  • 空 syscfg 的时钟树显示为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    使用 SysConfig 设置外设的正确方法是什么?

    为此、我要遵循一个示例、该示例实际上使用了 SysConfig 以了解如何使用它。 本质上、当工程编译正确时、它会生成一个"board.h"文件、然后您可以导入该文件并在主函数中使用、从而简化配置/编辑。

    Unknown 说:
    空 syscfg 显示的时钟树是什么?

    如果它完全为空、则应为给定器件的时钟树工具的软件默认值。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Dan 的观点。 有关如何使用 SysConfig 工具的当前信息根本不够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、Thomas、

    感谢您的反馈。 我将与团队一起分享该内容、看看我们是否可以做一些更全面的事情、比如我们的 C2000 Academy 培训脱险视频、但专门针对 SysConfig。

    此致、

    文斯