This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4R01:TensorFlow Lite Micro 示例存在问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1260886/msp432p4r01-problem-with-tensorflow-lite-micro-examples

您好!

我在安装 TensorFlow Lite Micro 示例时遇到问题。

我尝试按这里的说明进行操作:

TexasInstruments/tensorflow-lite-micro-examples (github.com)

我有 采用 MSP432器件封装的最新 CCS。 我已安装最新的 MSP432P401R SDK

在尝试导入 tensorflow-lite-micro-examples/targets/MSP432R01示例时、我收到以下消息

如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先、MSP432P 是已停产的 MCU。 您无法再在 TI.com 上找到此产品了。 如果您有任何技术问题、我们不会在 E2E 上为该器件提供直接支持。 在导入工程时、您需要首先确保已安装 SDK 且可以通过 CCS 找到。 请参见下方的。  

    我建议您 从 SDK 中导入一个预构建的 MSP432P 示例项目。 例如、 C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_3_40_01_02\examples\nortos\msp_EXP432P401R\driverlib 中有许多示例。 导入其中一个文件、然后使用从 GitHub 下载的文件修改或替换源文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleLink Wi-Fi CC32xx 无线 MCU。 此产品受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、我有点困惑。 您的问题是否与 CC32xx 或 MSP432P 相关? 我认为您的问题与已停产的 MSP432P 有关。 如果您要使用 CC32xx 、则它是受支持的产品。 如有与 CC32x 相关的问题、请在指定您感兴趣的 CC32xx 器件型号的情况下打开新主题。 该主题将自动路由至相应的支持组、那里的专家将能够为您提供帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是编译一个 tflite 示例(CC32xx 或 MSP432)。 我认为它应该可以正常工作、因为来自 TI 的 GitHub 库。 另外、如果它无法运行、则是 CCS 问题。 我可以继续在这里发布吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请打开一个包含 CC32xx 器件型号的新主题、以便该主题可以发送给支持该产品的专家。