This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCP 服务器示例-拒绝连接

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1263082/tcp-server-example---refuse-connection

您好!

我正在运行 MCU_PLUS_SDK_243x TCP 服务器示例

我有一个从 PC 到 EVB 的 ping。

当我尝试通过端口8888连接 TCP 客户端时、我从 EVB 上的 TCP 服务器收到拒绝-(ACK + RST)

我可以在哪里放置一个断点(哪个文件...) 要进一步调查此问题?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    您是否在运行 SDK 示例?或者您是否进行了一些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将 heap_3.c 替换为 heap_4.c

    我应该在 FrreRTOSConfig.h 中还是在 linker.cmd 中增加堆栈的值吗?  

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪个文件有拒绝连接的代码?  (我想在这里放置一个断点)

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎从以下位置开始: app_main.c

    静态空 App_setupNetworkStack()
    {
    SYS_SEM_t pInitSem;
    const err_t err = sys_sm_new (&pInitSem、0);
    EnetAppUtils_assert (err =ERR_OK);

    TCPIP_init (App_tcpipInitCompletefb、&pInitSem);

    /*等待 TCP/IP 初始化完成*/
    SYS_SEM_WAIT (&pInitSem);

    这是完成的最后一行,之后只有 ping 有效,但 bind(..)   ,失败->因此不允许 TCP 连接

    我在这里错过了哪一个事件?

    如何最好地进行?

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    找到一个解决方案!

    I 替换  SYS_SEM_WAIT (&pInitSem);带  vTaskDelay (1000);

    谢谢。

    Eli