This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同时使用两个位于不同位置的 SDK

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1264571/working-with-two-different-located-sdks-simultaneously

您好!

我将在243xEVM 上从 MCU_PLUS_SDK_243x 运行示例。

我正在构建我自己的代码(更改 "My"SDK 文件),并希望使用原始 SDK 文件将结果与原始示例进行比较。

我希望有两个单独的工作区、每个工作区使用  MCU_PLUS_SDK_243x 的不同实例、一个是"我的"工作区、另一个是原始工作区。

这是可能的吗?如何实现?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是我可以安装 SDK 仅在 C:/ti 中

    是否可以选择其他位置?

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是我可以安装 SDK 仅在 C:/ti 中 .[/报价]

    我假设您是从 CCS Resource Explorer 安装 SDK (默认为 C:\ti)。 您可以配置此默认路径。

    另一种选择是仅使用独立安装程序。 您可以指定在安装过程中安装 SDK 的位置

    https://www.ti.com/tool/MCU-PLUS-SDK AM243X#下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!